This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2562射频升压器

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2590, CC1352P, CC2652R, CC2650, CC1352R, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/813563/cc2652r-cc2562-rf-booster

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他部件:CC2592CC2590CC1352PCC2650CC1352R、Z-STACK

您好!

CC2652是否有射频升压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “射频增强”是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解过 CC2590/CC2592?  

    或 CC1352P、它覆盖2.4GHz、具有内置的20dBm PA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yikai:

    如 T Ü V @所述、CC2592中的射频升压器。

    但 CC2592能否与 CC2652直接连接? CC2652 SDK 是否支持 CC2592?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC2592可以连接到 CC2652R。 但是、我建议您使用 CC1352P、因为 ter 已经建议使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yikai:

    感谢您的建议、我将考虑 CC1352。

    但是、如果 CC2652 SDK 支持 CC2592、您能不能更清楚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,是 CC1352P 嵌入 PA 而不是 CC1352R。 正如我所知、当前 SDK 不包含 CC2592支持、但您可以在 Z-Stack Home 1.2.2a 中添加支持 CC2592到 CC2650的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yikai:

    谢谢你。 如果我在集成方面遇到问题、我们将对此进行研究并返回给您。