This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:我需要购买一个

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS37157, RI-STU-MRD2, RI-SMD-MRD2, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/811800/tms37157-i-need-to-buy-one

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他器件: RI-STU-MRD2RI-SMD-MRD2MRD2EVM

您好!

我需要购买其中一个评估套件 eZ430-TMS37157、但它们在所有主要分销商处均缺货。 有人能告诉我 TI 是否有任何可购买的库存套件?

谢谢你。

此致、

利维乌班努塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、您好!

    很抱歉、eZ430-TMS37157开发工具不再可供购买。

    有关 TMS37157 EVM 的设计资源、请参阅常见问题解答:

    如果您能够自行构建电路板、我可以为您提供演示软件版本、该版本可与 MRD2EVM (RI-STU-MRD2或 RI-SMD-MRD2模块) 读取器(而不是 RI-STU-ADR2)配合使用。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helfried、

    你是对的、我认为制造我自己的电路板 是唯一的解决方案。 但是、考虑到 TMS37157的占用空间、使用该器件组装该器件将是一项挑战。 这就是我想要购买已安装 IC 的电路板的原因。 您是否有其他与 TMS37157一起提供的产品?

    谢谢你。

    此致、

    利维乌班努塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、您好!

    TI 不提供其他包含 TMS37157的产品。

    我们仅为器件构建用于评估和演示的电路板。 遗憾的是、这个不再可用。

    此致、

    Helfried