This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:最低电路要求

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/812354/rf430frl152h-minimal-circuit-requirement

器件型号:RF430FRL152H

您好!

我正在使用 RF430FRL152H 开发基于小型 NFC 的 pH 传感器。

我在其数据表中找到了应用电路图、但与其他制造商的 NFC 应答器芯片相比、似乎需要太多组件。

正确操作 RF430FRL152H 所需的最少组件是多少? (例如、如果没有电池、则可能不需要 C3。 我的传感器不需要 VDD2X)。 我的设备将是无电池设备(完全没有电池连接)。

感谢您的提前帮助!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个应用手册"无电池 NFC/RFID 温度传感贴片"、它使用的组件非常少:

    www.ti.com/.../sloa212a.pdf

    我不建议保留 VDDB 上限以外的任何上限,因为有追溯效力。

    据我所知、您将不会使用模拟接口、因此 您希望 保留 VDD2X 电容和 Cfly。 由于主要用途是 ADC、因此我们从未以这种方式使用过它。 如果电路能够稳定工作、这将由您进行试用。

    有关所有电压的良好概述、请参阅"技术参考指南"第44页 的图2-1:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau506/slau506.pdf

    此致、

    Helfried