This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:GUI 接口命令

Guru**** 2558930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/811242/rf430frl152h-gui-interface-command

器件型号:RF430FRL152H

尊敬的所有人:

大家好、我叫 Minhyung Kang。

我正在使用 RF430FRL152H 和 MPS-EXP430G2ET + DLP7970ABP 创建定制板。

我想知道下图中的命令等命令、这些命令用于设置可在 GUI 界面中设置的自定义时间寄存器、过采样率和传感器控制寄存器。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minhyung、

    屏幕截图中的命令是用于设置请求的寄存器的正确命令。

    该命令的构造如下:

    此命令将8个字节写入包含寄存器的块编号2、如固件用户指南中所述:

    命令:01130003041802210211100800000000响应:请求模式[00]

    说明的命令的每个字节:

    01 - Startbyte

    13-命令长度

    000304-固定值

    18 -发送命令

    022102 - ISO 15693写入块命令->最后一个字节(02)是块编号

    1111100800000000 -包含固件用户指南中描述的寄存器的块2的数据、从第7.18节开始(块编号2;字节0、1、2、3)

    0000 -固定值

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfried

    你(们)好 感谢您的回复。 我理解您的提示。 但我并没有完全理解。

    您对我说过的意思是修改命令(11111008000000)中设置自定义时间寄存器、过采样率和传感器控制寄存器的部件、对吧?

    但我不知道命令的哪一部分是设置自定义时间寄存器、过采样率和传感器控制寄存器的一部分...

    我想仅启用传感器控制寄存器中的 ADC0传感器、将频率寄存器设置为自定义时间、将自定义计时器值寄存器设置为40ms、并将过采样率设置为32。

    但我不知道在哪里修改它... 我不知道如何解决它。 我想确切地知道应该修改命令的哪个部分。 您能向我展示一些修改命令的示例吗?

    下图是关于我要设置的寄存器。

    此致、

    明亨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minhyung、

    在寄存器说明中、表中的第一行显示"ISO 8字节 Blk 编号"。这是您必须写入的块编号。

    在"字节4/8字节"下、您可以看到寄存器位于该块中的字节编号。

    第7.1节. 固件用户指南的详细说明。

    这意味着您不能只写入一个寄存器、您必须将8个寄存器作为块写入。

    查找要修改的寄存器的块编号、并 将其替换为命令中的块编号(命令中的第9个字节- ISO 15693写入块命令的最后一个字节我已解释) 然后跟随位于该块中的所有8个寄存器的数据。

    我的示例 命令显示了向 块编号2写入8个字节(1111100800000000)的操作。

    该数据与 以下寄存器相关:

    0x11 -参考 ADC1配置寄存器
    0x11 -热敏电阻 ADC2传感器配置寄存器
    0x10 - ADC0传感器配置寄存器                       -> 将本例中的值更改为0x00、因为过采样= 32
    0x08 - ADC2传感器配置寄存器说明
    0x00 -初始延迟周期设置寄存器
    0x00 - JTAG 使能密码寄存器
    0x00 -初始延迟周期寄存器
    0x00 -未使用

      

    此致、

    Helfried