This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 I cloud

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/810083/cc2650-cc2650-i-cloud

器件型号:CC2650

你(们)好  

我使用的是 cc2650 launchpad,并使用 Project Zero。 在应用程序(TI 简单链接启动程序)中,我使用(IBM IoTF 快速启动配置)将数据(LED 和按钮)发送到云视图,现在我可以在此云上看到数据:

1.我需要知道(我的数据在哪里,而不仅仅是查看数据)

2.从 TI 简单链接启动器中,我能否将数据发送到我的云  

3.在 cc2650 launchpad 的数据表中(说云就绪),这意味着什么?  

请,帮我(我是一个很新鲜的人)  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果启用"推送到云"、默认情况下数据将发送到 IBM Quickstart

    2.应该是可能的。 您可以单击配置摘要中的"编辑"按钮、然后选择"高级配置"以设置与您自己云的连接。

    3.我认为这意味着它可以连接到 IBM cl古尔德、Amazon Web Service IOI、...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄

    如果您能告诉我:

    (对于高级配置,如何设置我的云),如果我使用 MQTT,以及我需要为中介程序地址和中介程序端口使用什么(除了 PI 和端口号) ,或者您是否可以发送我的步骤  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我正在使用 MQTT 以及我需要用于中介程序地址和中介程序端口(除了 PI 和端口号之外,还能使用什么)

    由于您使用自己的 MQTT 服务器、我认为您应该知道自己的代理地址和端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在(APP/IOS)中,我放置了带有端口号的 IP 加法器 (MQTT/端口8883),然后在 PC 中打开 PuTTY (但我看不到任何数据)  

    您可以提供帮助  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您设置 Wireshark、以检查是否首先设置了 MQTT 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    YK,请参阅附件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望我检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    iCloud (未打开)、YK (我在这方面很新,所以如果您可以向我解释或向我发送步骤(如何将数据发送到我的云)

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有这方面的分步指南。 由于 MQTT 服务器位于 Intranet IP 192.168.2.172上、因此应确保智能手机使用 Wifi 连接连接到相同的域192.168.2.xxx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄  

    我没有路由器,我正在使用我的电话(GSM 的互联网),所以我是否可以将数据发送到我的云  

    因为这是一个不应 在无线 LAN 上中继的移动应用程序   

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于192.168.2.172不是 Internet IP,因此您需要为智能手机设置一个可访问的固定 IP (通过 GSM 访问 Internet)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2650

    我在( cc2650 launchpad )中使用 Project Zero,我需要将数据发送到( my iCloud),我正在使用 MQTT 和(我的 iphone 中的 GSM ),因此我需要做什么才能查看数据  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试过在该帖子中为您提供帮助。 您是否有新问题要提出新帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我仍在努力(如果我使用 GSM,如何将数据发送到云)

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经告诉您问题是您的 MQTT 服务器 IP 位于内部网中。 您需要具有公共 IP 才能运行 MQTT 服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄  

    我和我有一个带有端口的公用 IP,当我将数据发送到公用 IP 时,我看不到我的数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您现在有公共 IP、我建议您先使用 nosto 客户端来测试它。 确保在公共 IP 上使用 iosto 客户端可以与 MQTT 服务器配合使用。