This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:晶振选择

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/810923/trf7963a-crystal-selection

器件型号:TRF7963A

你(们)好

客户在其应用中使用 TRF7963A。
有时、TRF7963A 无法读取标签会遇到问题。

他们的应用中使用的标签是 NTAG213。

我们的客户使用 Abraacon 的 ABM8G-13.560MHZ-18-D2Y-T 和 TRF7963A。

至少、我们需要确认 、ABM8G-13.560MHZ-18-D2Y-T 将被接受为 TRF7963A 的晶体。

 在 将 ABM8G-13.560MHZ-18-D2Y-T 与 TRF7963A 搭配使用时、您是否遇到任何问题?

ABM8G

https://www.digikey.jp/ja/datasheets/abracon-llc/abracon-llc-abm8g

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了该晶体的数据表、使用该晶体时没有发现任何问题。

    对于18pF 的指定晶体负载电容、它需要27pF 的 C1/C2和适当的布局。

    此致、

    Helfried

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried

    感谢你的答复。

    让我再问一个问题。

    客户使用的晶体具有+-30ppm 的频率稳定性。

    考虑到+-20ppm 的频率容差、我认为该器件可能是50ppm、超出了建议范围。
    (根据数据表、建议的频率容差为20ppm。)

    您认为这种违规行为永远不会被接受吗?
    读取标签时可能是错误的根本原因吗?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、这不能是根本原因。 对于器件本身而言、这不是问题、但必须满足 ISO 标准。

    对于 ISO14443A 标准、规定的载波频率为13.56MHz +-7kHz。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried

    感谢你的答复。

    我知道所选器件不会是不适当的器件。

    我结束这个问题。

    贝斯特雷加兹