您好!
我正在使用 RF430进行设计。 这是我的第一个 RFID 项目、我正在阅读 RF430天线设计实用指南(SLOA217A)。 这是一个非常有用的文档、但我不清楚用于调优的预期生产流程。 该文档听起来就像是设计完成后、可以选择单个外部谐振电容器值来在所有电路板上实现适当的谐振频率。 然而、本文档的第4节解释了内部谐振电容为35pF±10%。 在这种宽范围内、似乎每个电路板都需要进行测试、然后选择谐振电容值、以满足第5.4节中建议的-0/+1%谐振频率容差。 这是预期吗?
谢谢你。
Tom Herron