This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:CC2534配置问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/811127/cc2533-cc2534-configuration-issue

器件型号:CC2533

我们有一个特定的2534转储文件、无法正确处理其新应用、射频信号随距离1米而丢失。

 我已将 NV RAM 解析器文件和 hex 文件附加到 TI。 请帮助让 TI 的 RD 进行分析。 非常感谢。

 

在同一硬件/应用软件上 、使用不同的 TiCC253x 十六进制文件

RCU 配对

RF 信号丢失

热-RNP_CC2534F64_P2_0_TOGGL.HEX

(预编程文件)

好的

测试完成后未复制

TI-dump_ko.hex

(客户从良好的设备转储)

好的

测试后复制

TI-dump_ok.hex

(客户 从坏设备转储)

好的

测试完成后未复制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4375.RF4CE_2D00_HEX.zip

    ti-dump_ok.hex 和 ti-dump_ko.hex 的 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Barrel、

    TI RF4CE 专家的初始回答是:

    我看到“Good”设备采用标准 ZRC1.1配置文件,而“Bad Unit”则是一种组合,我对其内容并不十分清楚。 因此,这两个网络处理器具有根本不同的主机,因此没有道理对它们进行比较。 如果预期“坏设备”的行为与“正常设备”类似,则使用了错误的主机(可能是错误的网络处理器固件)。

    鉴于 NV RAM 解析器工具的专有性质、我们将通过持续的电子邮件对话继续支持此问题。

    此致、
    Ryan