This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:SWRA395硬件

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/807999/tms37157-swra395-hardware

器件型号:TMS37157

SWRA395展示了一种硬件设计、它将是我正在处理的项目的现成概念验证。

此硬件是否可用? 是光绘板还是物理板?

此外、eZ430-TMS37157在 ebay 上不可使用、甚至不是单一的预使用项目、因此是否有任何其他硬件可用作 PaLFIDemoTool 的 RFID 主站?
软件'PaLFI demo software of the eZ430-TMS37157 with active Wireless Sensortab'是否可在某处使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PER、

    据我所知、带传感器的电路板从未销售过、 仅构建了少数用于应用手册和演示用途的电路板。

    没有传感器 eZ430 PaLFI 的工具不再可供购买。

    带有 Wireless Sensortab 的软件有两个不同版本、可与不同的读取器配合使用。

    一个版本与 RI-ACC-ADR2一起使用、另一个版本与 RI-ACC-MRD2读取器一起使用。 我可以为您提供软件。

    关于光绘文件、我将检查是否可以为传感器板找到它们。

    此致、

    Helfried   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PER、

    抱歉、我找不到 PaLFI 板的任何光绘文件。

    您是否收到了我的"朋友请求"?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为我已批准它。 我对该论坛非常陌生、因此我将再次查看。

    我想您当时也没有鹰档案。 但我可以重新设计软件兼容的东西。