This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560B:如何在 IAP2Info 中删除部分请求应用启动

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/808420/cc2560b-how-to-remove-part-of-request-app-launch-in-iap2info

器件型号:CC2560B

您好!

我有一个使用 CC2560B 的项目。

我在 iPhone 上遇到有关请求应用程序启动的问题。

客户的应用程序不支持应用程序启动功能、因此在固件中应删除该功能。

我不确定如何删除该部件。

我可以像下面的 IAP2Info 那样用零填充吗?

谢谢你。

静态常量无符号字符 IAP2Info[]=

  /*                     参数:名称(utf8)                      */
    0x00、0x12、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x00、             /*参数 ID:0 -名称                 */
    'm'、'F'、'i'、'、'a'、'c'、'c'、'e'、's'、'o'、'r'、'y'、0、
  /*                参数:型号标识符(utf8)               */
    0x00、0x0D、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x01、             /*参数 ID:1 -型号标识符     */
    'm'、'y'、'、'm'、'o'、'd'、'e'、'l'、0、
  /*                  参数:制造商(utf8)                 */
    0x00、0x0E、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x02、             /*参数 ID:2 -制造商         */
    'd'、'e'、'm'、'o'、'、'C'、'o'、'r'、'p'、0、
  /*                  参数:序列号(utf8)                */
    0x00、0x0E、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x03、             /*参数 ID:3 -序列号        */
    '1'、'2'、'3'、'4'、'5'、'6'、'7'、'8'、'9'、0、
  /*                 参数:固件版本(utf8)              */
    0x00、0x0A、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x04、             /*参数 ID:4 - Acc。 固件版本*/
    '1'、'.'、'0'、'0'、'0'、0、
  /*                 参数:硬件版本(utf8)              */
    0x00、0x0A、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x05、             /*参数 ID:5 - Acc。 硬件版本*/
    '2'、'.'、'0'、'0'、'0'、0、
  /*           参数:附件(blob)发送的消息          */
   //0x00、0x06、             /*参数长度(2字节值)        */
   //0x00、0x06、             /*参数 ID:6 - Acc 发送的消息 */
   //0xEA、0x02、             //消息:0xEA02 -应用程序启动           */
    0x00、0x06、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x00、             /*参数 ID:6 - Acc 发送的消息 */
    0x00、0x00、             /*消息:0xEA02 -应用程序启动           */
  /*         参数:从设备收到的消息(blob)         */
    0x00、0x08、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x07、             /*参数 ID:7 -接收到的消息    */
                            /*                  来自设备          */
    0xEA、0x00、             /* Msg:外部附件协议开始 */
    0xEA、0x01、             /* Msg:外部附件协议停止  *
  /*               参数:电源类型(枚举)               */
    0x00、0x05、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x08、             //参数 ID:8 -电源类型    */
    0x00、                  /*电源类型:0 (无)            */
  /*      参数:从器件汲取的最大电流(uint16)      */
  0x00、0x06、               /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x09、             /*参数 ID:9 -最大电流消耗    */
    0x00、0x00、             /*最大电流消耗:0mA            *
  /********* /
  /*      参数组:支持的外部附件协议     */
  /********* /
    0x00、0x20、             /*参数组长度(2字节值)  */
    0x00、0x0A、             /*参数 组 ID:支持的 EA 协议 */
    /* 参数:外部附件协议标识符(uint8)     */
    0x00、0x05、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x00、             /*参数 ID:0 -协议标识符  */
    0x01、                  /*协议标识符:1                 */
    /*    参数:外部附件协议名称(utf8)         */
    0x00、0x12、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x01、             /*参数 ID:1 -协议名称        */
    'c'、'o'、'm'、'.'、'd'、'e'、'm'、'o'。'、'd'、'a'、't'、'a'、'0,
    /* 参数:外部附件协议匹配操作(枚举)    */
    0x00、0x05、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x02、             /*参数 ID:2 -匹配操作         */
    0x00、                  /*器件不会尝试查找  */
                            /*匹配的应用程序,也不会有“查找*/”
                            /*此附件的应用程序"按钮       
                            /*设置>常规>关于>附件。 *
  /********* /
  /*                        结束参数组                      */
  /********* /
  /********* /
  /*      参数组:支持的外部附件协议     */
  /********* /
    0x00、0x23、             /*参数组长度(2字节值)  */
    0x00、0x0A、             /*参数 组 ID:支持的 EA 协议 */
    /* 参数:外部附件协议标识符(uint8)     */
    0x00、0x05、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x00、             /*参数 ID:0 -协议标识符  */
    0x02、                  /*协议标识符:2                 */
    /*    参数:外部附件协议名称(utf8)         */
    0x00、0x15、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x01、             /*参数 ID:1 -协议名称        */
    'c'、'o'、'm'、'.'、'd'、'e'、'm'、'o'。'、'c'、'o'、'n'、't'、'r'、'o'、'l'、0、
    /* 参数:外部附件协议匹配操作(枚举)    */
    0x00、0x05、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x02、             /*参数 ID:2 -匹配操作         */
    0x00、                  /*器件不会尝试查找  */
                            /*匹配的应用程序,也不会有“查找*/”
                            /*此附件的应用程序"按钮       
                            /*设置>常规>关于>附件。 *
  /********* /
  /*                        结束参数组                      */
  /********* /
  /*            参数:APP 匹配团队 ID (utf8)               */
    0x00、0x0F、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x0b、             /*参数 ID:11 -当前语言    */
    '1'、'2'、'3'、'4'、'5'、'A'、'B'、'C'、'D'、'E'、0、
  
  /*               参数:当前语言(utf8)                */
    0x00、0x07、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x0C、             /*参数 ID:12 -当前语言    */
    'e'、'n'、0、
  /*              参数:支持的语言(utf8)              */
    0x00、0x07、             /*参数长度(2字节值)        */
    0x00、0x0D、             /*参数 ID:13 -支持的语言 */
    'e'、'n'、0、
};
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、

    这将完成您希望执行的操作。 您是否测试过该测试并了解其是否正常工作?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我自己找到了解决方案。

    谢谢你。