This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:TRF763A NFC 标签读取问题

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/808748/trf7963a-trf763a-nfc-tag-read-issue

器件型号:TRF7963A

大家好、我在该主题中的 Demian 的最后一个回复中列出了一个类似的问题:  

我使用的是 sloc297。 在两个中断之间的短时间内、接收到两个中断、一个用于 RX、一个用于 TX、在生成 IRQ 中断时、IRQ 状态显示为0xC0、表示 TX 和 RX 都完成。 然后、我设置 TX 完成标志并读取 FIFO、获取(0x44、00)作为所呈现标签的 ATQA。 在此之后、防碰撞命令被运行、IRQ 状态在 IRQ 被触发后为0x0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajinder、

    假设您已将 SLOC297移植到另一个 MCU?

    听起来好像您没有及时处理 IRQ。

    请参阅常见问题解答的第4.6节、其中涵盖了此确切案例、以解释问题和解决方案: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa246

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    正确、我已将 SLOC297移植到 NRF51。 我遇到的问题是 GPIOTE IRQ 中断优先级不能设置为高于 SPI IRQ 优先级、否则、在中断得到服务后读取 IRQ 状态期间 SPI 总线挂起。 将 SPI 优先级设置为高于 SPI 似乎会延迟 TX 完成和接收0xC0的服务。 TRF7963A 还存在硬件问题、即每次 SPI 写入后读取时、必须更改时钟优先级。 我认为这也会增加延迟、因为我必须在两个 SPI 实例之间切换才能实现这一点。

    接收到0xC0后、我能够正确读取 ATQA。 在该状态后、是否有任何方法读取 UID?

    谢谢、

    Tajinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajinder、

    您需要发送下一条命令来尝试获取 UID、但可能需要调整代码的工作方式、而不是将其视为错误情况、如果您不熟悉嵌入式开发、这将会很复杂。

    不过、我建议您找到更好的主机 MCU、因为您在 RX 进入之前没有处理 TX 完成、因此不可避免地会出现数据损坏的情况。

    或寻找更黑盒的 NFC 芯片。

    TRF79xx 是要求主机 MCU 迅速处理 IRQ 和数据的收发器、它们功能强大且灵活、但并不总是适合具有很多限制的应用。 只是需要记住的一点。