This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7961:ISO 14443-A 所需的芯片推荐

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7961, TRF7964A, TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/807739/trf7961-chip-recommendation-needed-for-iso-14443-a

器件型号:TRF7961
主题中讨论的其他器件: TRF7964ATRF7960ATRF7970A

大家好、

我目前正在使用支持 ISO15693的 TRF7961。 是否有任何支持 ISO14443-A 并且也与 TRF7961引脚兼容的芯片?

此致、

Devendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devendra、

    我会推荐 TRF7960A 或 TRF7964A。 TRF7964A 的 FIFO (127字节)大于 TRF7960A (12字节)。
    如果您需要具有卡仿真的完整 NFC 功能、TRF7970A 是理想选择。

    所有这些器件都是引脚兼容的。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helfried、

    这些 IC 与 TRF7961具有相同的引脚布局和尺寸。 我之所以提出这一要求、是因为我有一个具有 TRF7961的产品、我只需用支持 ISO14443-A 的产品替换该 IC、而不会更改 PCB 中的任何内容。 此外、还有任何评估模块或开发板可用于测试您建议的 IC。

    此致
    Devendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devendra、

    所有这些器件具有相同的引脚排列。 您可以在 PCB 上简单地将其替换。

    我们只有用于 TRF7970A 的 EVM 板、以便客户能够评估完整的器件功能。

    www.ti.com/.../DLP-7970ABP

    结合 EXP430F5529 Launchpad 和 NFC Link 演示软件、您可以测试全部功能。
    请参阅以下文档:

    www.ti.com/.../slou452.pdf

    此致、
    Helfried