请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 我们在 NFC 读卡器应用中使用 TRF7970A。 我们实现了功率放大器电路、以增加读取距离。
我们的应用仅使用接收到的 RX_IN1主射频。 RX_IN2被使用、但它未被使用、因此 RX_IN2是悬空的、这是因为组件未被放置(安装)。
我们正在经历30-1000MHz 频率范围内的高谐波(根据 FCC)、并且我们正在尝试解决这些谐波。 在 RX_IN2引脚上使用1000pF 去耦电容时、我们注意到了一些改进。
问题是:
在不使用 RX_IN2引脚时、TI 是否有任何建议?
对于 RX_IN2引脚上的去耦电容值、TI 有何建议?
您是否有与 TRF7970A 一起使用的任何功率放大器电路文献