This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:如何使用 TRF7970EVM 从 RF430FRL152H 读取传感器数据以连接 RF430FRL15xH

Guru**** 2531330 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/869022/ccs-rf430frl152h-how-to-read-sensor-data-from-rf430frl152h-using-trf7970evm-to-interface-to-rf430frl15xh

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我 使用 TRF7970EVM 连接到 RF430FRL15xH GUI 以更改寄存器的频率。 但它只有演示模式。 如果我想更改频率寄存器会怎样、以及如何获取温度和光传感器的数据。 是否有任何移动应用可以为 RF430FRL152H 温度传感器添加标签  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    您可以使用 RF430FRL15xH GUI 来评估不同的寄存器设置。 首先更改所需的设置并将其写入设备。 在"通用器件配置"选项卡中设置"开始采样过程"位时、您可以使用设置开始采样。 然后、传感器数据会显示在 GUI 的 View Sensor Data 选项卡中。

    如果您需要 Android 操作系统的演示代码、您将在以下主题中找到相关信息:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/602633

    此致、

    Helfried