This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:当指令要求从断电状态唤醒时、TRF7970A 晶体振荡器不启动

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/866188/trf7970a-trf7970a-crystal-oscillator-does-not-start-when-wake-from-power-down-is-commanded

器件型号:TRF7970A

您好!

正如 RSSI 水平和振荡器状态寄存器(0x0F)的 B6所示、在从断电重新启动后、大约15%的电路板未能启动 TRF7970A 晶体振荡器、这是一个问题。  我在两种不同的电路板设计上看到了这种情况,每种设计都使用与相同的电路,该电路与相同。  我们用启动问题更换了10个部件、问题已解决。  我看到了两个不同部分的问题。  电源稳压器设置为3V 和自动稳压器设置。  我们在将 EN 驱动至逻辑1以将器件从断电模式唤醒后、尝试了高达100mS 的延迟。  EN2接地。  我们使用来自 Kyocera P/N CX2520DB13560H0FLJC1的13.56MHz 晶体。  其负载电容为12pF、ESR 为150。  我们使用的负载电容值为15pF。  我们尝试为27.12MHz 器件交换其中一个晶体、但将振荡器设置为27.12MHz、但振荡器仍然无法启动。  我们所使用的电路是 TRF7970AEVM 的副本、它具有与天线匹配的50欧姆电路。

器件批号:AE7L、AXK5

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我已通过电子邮件向您发送朋友请求。

    此致、

    Helfried