This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:从寄存器连续读取

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/863827/trf7970a-continuous-read-from-register

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

大家好、

我正在尝试通过 TRF7970A EVM 读取 RF430frl152h 的寄存器。 在此之前、我可以使用以下代码读取寄存器 (此代码已插入 TI 发布的软件):

1802AA0700

现在、我要从寄存器中连续读取。 我不想始终点击 GUI 应用程序上的"发送字符串"按钮、而是想无限地或多次读取。
有可能吗? 我应该改变什么?

此致、
朱利亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giuliano、

    GUI 不提供多次发送命令的方法。

    您可以使用终端程序、如 HTerm 、它允许以指定的次数发送字符串、延迟时间介于两者之间。

    首先使用 TRF7970 EVM GUI 设置 ISO 协议、然后关闭程序并使用终端程序并发送字符串:

    010C0003041802AA07000000、参数为115200波特8N1。

    更好的方法是编写一个执行包括 ISO 协议初始化在内的作业的小型程序。

    此致、

    Helfried