This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:ROM 配置问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/863580/rf430frl152h-rom-configuration-problem

器件型号:RF430FRL152H

您好:

我已经将传感器控制寄存器设置为0x01、频率寄存器设置为0x10、传递数寄存器设置为0x02、平均值计算寄存器设置为0x01、中断控制寄存器设置为0x01、自定义计时器值寄存器设置为0x00000003。 在我的工作中、芯片将通过 ADC0无限地对数据进行采样。 但是、它采样一次并停止。 在同一地址中对模拟样本覆盖数据进行剂量测定?

是否有一些错误?

希望您能回答、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我认为您的案例中的问题是存储器大小寄存器的设置。 默认值为504、这意味着在无限采样时、该存储器区域被填充为包含采样数据的环形缓冲器。 如果要始终从同一存储器位置读取、可以将存储器大小设置为1。

    第二个问题是频率寄存器的定制设置。 根据 ADC 滤波器设置、转换时间介于32ms 和1024ms 之间。 频率设置不能比转换时间短。 在7位分辨率 (CIC 32)下、我能够设置的最短时间为40ms。

    此致、

    Helfried