This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CC8520从器件在 DIN 引脚上没有数据

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/831189/cc8520-cc8520-slave-have-no-data-on-din-pin

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101

你(们)好

我将 CC8520与 tlv320aic3101配合使用,对于项目,我使用了 Pure Path Wireless Configurator 的一个示例。 我还使用了自主模式, 我使用的项目是 CC85XXDK 的预加载演示, 我的 CC8520具有用于音频编解码器的 MCLK、BCLK、WCLK,并且在主器件中,我在 DOUT 引脚上具有 I2S 数据。 但是在从设备上,我在 DIN 引脚上没有数据,而且当主设备和从设备配对时,该引脚对地的阻抗约为100欧姆。 从设备和主设备已成功配对,我已使用 LED 模式检查此情况,并且 LED 模式在活动模式下工作。  通过检查电路板,我确定主器件和从器件之间有通信,因为当我更改主器件上的 FS 时,从器件会检测到它并将 FS 时钟更改为我在主器件侧选择的一个时钟。 但是,由于我所解释的所有状态 ,我在从属设备的 Din 引脚上没有数据,因此我没有音频,任何人都可以帮助我解决这个问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我已将您的问题转交给相关团队。 他们将尽快做出响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明您使用的硬件? 这是在定制板上还是在使用 PurePath 无线参考设计之一?

    如果这是定制板、您是否有可用作从器件的参考设计、并查看它是否起作用?

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    我使用的是海关卡,但我是根据 CC85xx 评估板进行设计的。

    实际上,我检查了它,并且从设备和主设备已经配对,我可以通过处于活动模式的状态指示灯来检查它,我还可以更改主设备侧的 FS,并在从设备侧更改它。

    这意味着这两个板已相互配对,但最后一步是从器件的 DIN 引脚上没有数据,我将音频输入连接到主板,我想作为从板收听它。 当我将音频连接到主板时,我在 DOUT 引脚上有数据,

    我可以向您发送它的原理图

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Audio_5F00_Link.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您检查了我的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看过您的原理图、我看不到任何可以解释您所看到的内容的内容。  

    问题:

    1. 您是否尝试在多个电路板上运行从站?  
    2. 如果您移除 R15、那么您是否从 CC8520中看到 DIN 上的任何数据?
    3. 您是否正在使用任何 PurePath 无线配置器示例项目或您是否制作了自己的项目?  

    此致、

    R.M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    您在这些句子中的意思是“我已经查看过您的原理图,我看不到任何可以解释您所看到的内容的东西”,即我的原理图有问题或没有问题?

    1)我已经在两个从板上尝试了从器件、它们都具有相同的功能。

    2)是的、我移除了 R15、并且在 cc8620的输出上没有看到任何数据

    3) 3)否、我没有 自行构建任何配置、我只对 PurePath 的示例进行编程。

    现在我想通过微控制器控制 CC8520, 您认为它会对我有所帮助吗?

    您能给我一个 PurePath 配置代码吗?我可以对 其进行编程并检查其效果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与音频编解码器的连接相关的原理图看起来正常。 对于射频器件、我不能说我们从未尝试过 Gali74、但根据数据表、频率范围似乎仅为直流到1GHz。 CC8520在2.4GHz 下运行、因此它可能无法与 Gali74配合使用。 您是否在电路板上进行过任何射频测试? 我还注意到您没有使用48MHz 晶体、而是看起来像 TCXO?

    您尝试了什么 PurePath 示例? CC85XXDK 预加载演示应在硬件上开箱即用(移除范围扩展器除外)。

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是对的,Gali74不是这个频率,所以我用 Gali06替代它, 我还检查了 RF,我在从器件的 CC8520输入上有正确的 RF 信号。 我在 Gali06的输出端有射频信号,而且我说这些主板和从板彼此配对,我已经检查了状态 LED,我知道它处于激活模式。 我还说,当我在主板上更改采样频率等时,从主板上的采样频率会根据我的更改而更改,所有这些测试都显示我的射频信号和 CC8520都可以

    我使用过示波器而不是 xtal,它是否重要?我使用了 xtal?

    我认为从设备的输出是静音,我不能说原因是什么,

    我对 PurePath 无线的预加载演示进行了编程,正确地说,它工作正常,正确地配置了 tlv320aic3101,我有采样频率、位时钟、MCLK、 我还可以更改希望使用的信道数和其他内容,唯一的问题是我的从属板是静音,没有输出,我认为它是静音,我是否有任何解决方案可以检查它? 您是否有任何 PurePath 程序工作正常、我对电路板进行编程和检查?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用未经修改的 PurePath 无线配置器 CC85XXDK 预加载演示示示示例并刷写主设备和从设备、但您的从设备仍然无法发出声音?如果是这种情况、我怀疑问题出在您的硬件中。 您可以共享布局文件吗? Gerber、Altium 还是 Cadence?

    此致、

    R.M.