This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:符合 CC2500 ETSI/FCC 标准

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/834126/cc2500-cc2500-etsi-fcc-compliance

器件型号:CC2500

您好!

我们目前正在针对包含 CC2500芯片的无线电收发器进行 ETSI/FCC 认证测试。

测试机构(意大利 Nemko)告诉我们、如果芯片已经有符合性声明或涵盖 ETSI 和 FCC 标准的测试报告、则可以对2.4GHz 链路执行部分(成本更低)测试。

那么、我的问题是、CC2500是否有符合性声明或测试报告可供我下载并提供给测试机构? 我知道、CC2500的合规性并不意味着整个 PCB 也兼容、但至少我们可以通过仅执行部分测试来节省时间和金钱。

谢谢、

卢卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我们尚未对任何 CC2500 EVM 进行正式的 CE 批准、因此没有可用的 DOC。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的快速回复。

    我假设没有可用的测试报告...

    此致、

    卢卡。