当我的 Moto G5 Plus NFC 天线靠近 TRF 天线时、TRF7970A 读数变得奇怪。 在~5cm 处、它将手机的 NFC 识别为 ISO 14443-4类型的标签。
但当我靠近手机时、在大约~1cm 的位置、它开始变得混乱、因为有时它会将其识别为2类、而有时则识别为4类、并且读数之间存在随机滞后。
如果电话和 TRF 的天线触控(尽管这不是必需的)、则电路板会被欺骗、我必须手动重启。 中断的时序与读数一样随机。 我还可以使用 iPhone 8复制此内容、尽管这种过程要难很多、而且很少发生。
我使用的是定制设计、在大多数情况下、当固件中断时、我得到的错误是触发了中断看门狗
当中断安全装置被触发时、通常会在这里发生错误。
接下来是读数、直至读数损坏。 有一些`标签符合 ISO14443-4标准的 μ`和否定的。 同时、NTAG21X 会读数、以显示何时将其识别为2类标签。
问题是、有人对这里可能发生的情况有什么想法吗?
0x400e0d8f:TRF79xxA_waitTxIRQ 位于 tf79xxa/hardware/trf79xxa.c:1019 (Iso鉴 频器1) 0x400e0eb0:TRF79xxA_waitRxData 位于 tf79xxa/hardware/trf79xxa.c:1124 0x400e40xxa/trf79443a.tnFC14xx/e64:tnFC79xx/tintrape64:tino1001.t24xx/t24xx/tintrf4024xx/e4024t24tintrape64:tintrintrintrintrape64:tintrintre64:tintre40nFC14xx/e40nf4024_e64:tintrape64:tintrape64:tintre40nf40nf40nf40nf40nf40nFC_e64:tintrape40nFC
Anticollison Completed ISO14443A UID:[087DDB62] 标签符合 ISO14443-4 标准 ISO14443A ATS:0578807100 PPS 失败 Anticollison Completed ISO14443A UID:[0800C32D] 标签符合 ISO14443-4标准 Anticollison Completed ISO14443A:[08434E06] 标签符合 ISO14443-4E 标准 ISO14443A 标准 ISO14443A 标准 UID:[08443-4E-UID]标签符合 ISO14443A-0424E 标准 [08C4EECD] 标签是符合 ISO14443-4标准 的 Anticollison Completed ISO14443A:[081D7A5C] 标签是符合 ISO14443-4 标准的 Anticollison Completed ISO14443A UID:[08DC2779] 标签是符合 ISO14443-4标准 的 Anticollison Completed ISO14443A:[089DAA66443_版本 不符合 ISO14443_ UID :[08DC14443_ U2-00:UARTAG_GET 14443-4:UID_版本 ISO14443_ UARK:[0814443_ UARK 14443-4:00:UARTAG_UARTK 14443-4:UID_ UID_ UAR [10600010] Read_SIG Block 00:[7F913D00] Read_SIG Block 01:[000000000000] Read_SIG Block 02:[0000007F] Read_SIG Block 03:[80084000] Read_SIG Block 04:[00004000] Read_SIG Block 05:[00040000] Read_SIG Block 06:[4000000000000] READ_SIG Block 03:[800000004AINUSON ISO14443A ENUSH UIDS[INUSON ISO143A UDIF]未完成读入 ISO443A [ENUS_SIG Block UID] [086C44ED] 标签是符合 ISO14443-4标准 的 Anticollison Completed ISO14443A UID:[EEF7DEAB] 标签不是符合 ISO14443-4 标准的 Anticollison Completed ISO14443A UID:[EE6DBAF7] 标签不符合 ISO14443-4标准 的 Anticollison Completed ISO14443A:[EEDB443-UID]标签 不 符合 ISO14443A 标准 ISO14443-DB443A 标准的 Antollison UID :[EEDB14443-DB14443-UID:不符合 ISO14443-4B 标准 ISO14443A 标准的 Andollison 标签不符合 ISO14443A 标准 ISO14443A 标准 ISO14443A 标准 ISO14443-U [EEF7DBFF] 标签不符合 ISO14443-4标准 已完成 的 防备注 ISO14443A UID:[EE7DDDAE]标签不符合 ISO14443-4标准已完成的防备注已完成 ISO14443A UID:[EEA9F75B]标签不符合 ISO14443-4标准的防备注已完成 ISO14443A:[EEB_UID]标签未完成 ISO14443[E14701[UID]版本 ISO14443A:[E4_UID] [EED777FB] 标签不符合 ISO14443-4标准 的 Anticollison 已完成 ISO14443A UID:[EE9998E4] 标签不符合 ISO14443-4标准 的 Anticollison 已完成 ISO14443A UID:[0EE45335] 标签不符合 ISO14443-4标准 的 GET_version 块00:[7F913D00] 读取块[032_E: 读取块32_E:读取块324032_E:读取 块3230][032_RE_RE_B:读取块3SIG 块32_RE_RE_B:读取块3220032_RE_RE_B:[032_SIG 块32_RE_B:读取块32_RE_RE_RE_ [00000008] Read_SIG Block 04:[00000000000000000000] Read_SIG Block 05:[00007F00] Read_SIG Block 06:[40000000] Read_SIG Block 07:[0000000000000000] Anticollison completed ISO14443A UID:[EE8BF5BE] Tag is not ISO14443-4 Compliant GE_version 00:[000002_SIG_Read Block 00:[REG01][REG_032_Block 01][READ 032][EE_Block 032][EE_DB01][REG_Block:[REV032] Read_DB032] Read_SIG_DB01][RE_Block:[RE_DB032] Read_DB01][RE_SIG [00000008] Read_SIG Block 04:[00000000000000000000] Read_SIG Block 05:[00007F00] Read_SIG Block 06:[40000000] Read_SIG Block 07:[0000000000000000] Anticollison completed ISO14443A UID:[85EEEB3B] Tag is not ISO14443-4 Compliant GE_version Block 00:[85F0002] Read_SIG Block 0:[85F02][REG_Block 0 :[READ 032_SIG_DB130001][8501][REG[RE_SIG_Block: [8501] Read_Block:[8501]读取[8501][85F0002:[REG_SIG_SIG_ Block:[8501][85 [00000008] Read_SIG Block 04:[00000000000000000000] Read_SIG Block 05:[00007F00] Read_SIG Block 06:[40000000] Read_SIG Block 07:[0000000000000000] Anticollison completed ISO14443A UID:[71EEF02A] Tag is not ISO14443-4 Compliant GE_version 00:[0000021] Read_SIG Block:[REG_021][RE_021_T Block:[READ 021][REG_021_T Block:[REG_021][REG_021] Read_SIG_T Block:[REG_021] Read_021][REG_T:[REG_T 021_SIG_ [00000008] Read_SIG Block 04:[00000000000000000000] Read_SIG Block 05:[00007F00] Read_SIG Block 06:[40000000] Read_SIG Block 07:[0000000000000000] Anticison Completed ISO14443A UID:[71EEF46A] Tag is not ISO14443-4 Compliant Anticollollollon ISO144400] Ind ISO14443[ECC_UID :[REG_CC1300_0144400] Block V[REG:[REG:[71ECC1300_LE:[REG] [7F913D00] Read_SIG Block 01:[203C00EE] Read_SIG Block 02:[C1175E66] Read_SIG Block 03:[00000008] Read_SIG Block 04:[00000000000000000000] Read_SIG Block 05:[00007F00] Read_SIG Block 06:[40000000] Read_SIG Block 04:[0000000] Read_SIG 针对 已 完成 ISO14443A [ISOFAUID:[00004已完成 ISO593A Annison CH_SIG 标记[ISO143A ISO64A:已完成 ISOFAULUSON [EE8B7A2D] 标签不符合 ISO14443-4 标准的 GET_VERSION 块00:[7F913D00] GET_VERSION 块01:[106070EE] Read_SIG 块00:[7F913D00] Read_SIG 块01:[203C00EE] Read_2DSIG 块02:[8B7A32] Read_SIG 块000000]] [READ_SIG 块000004][READ_SIG_SIMO 块0000046][READ_SIG_SIG_00004][READ_SIMO 块000007400004][RE_SIG_SIG_SIG_SIG_SIG_RE_SIG_SIG_SIG_REW049_SIG_SIG_CH_ [EED345A6] 标签不符合 ISO14443-4标准 已完成 的互粘性已完成 ISO14443A UID:[EEBBD615] 标签不符合 ISO14443-4 标准的 GET_VERSION Block 00:[7F913D00] GET_VERSION Block 01:[106070EE] 已完成的互粘性已完成 ISO14443A 标签:[054443-UID]不 符合 ISO14443[EEDB14443A-UID: ENCH U23标准的互连 性块 U23:[EE14443-4-UID] [7F913D00] Get_Version Block 01:[106070EE] Anticollison Completed ISO14443A UID:[6FAD4AA0] Tag is not ISO14443-4 Compliant Anticison Completed ISO14443A UID:[EE13A9FB] Tag is not ISO14443-4 Compliant GE_version Block 00:[7F0002_READ 区块读取 :[FE_032_B 块01][FE_READ 区块读取:[FE_032_B 块01][READ 块032_B:[READ 块032_B 块01]读取:[FE_032_B 块032_B 块01][FE_B 块032_B 块:[FE_B 块:读取:[3 [00000008] Read_SIG Block 04:[0000000000000000] Read_SIG Block 05:[00007F00] Read_SIG Block 06:[40000000] Read_SIG Block 07:[0000000000000000] Anticison Completed ISO14443A UID:[EEA7107E] Tag is not ISO14443-4 Compliant Get_Version 00:[0000446] Anticollison Uid ISO14443A:[EE_UID:[ISO14443A Annus Incompleted ISO14443A ISO10E6 Annuele] [EEB12A6D] 标签不符合 ISO14443-4标准