This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:稳压电压和电阻传感器偏置接口问题

Guru**** 2781535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/832359/rf430frl152h-regulated-voltage-and-resistance-sensor-bias-interface-issue

器件型号:RF430FRL152H

大家好

目前、我有一个使用此标签的项目、用于对电阻应变传感器进行一些测量。

为了测量传感器的电阻值、我使用  

 -分压器电路(通过将引脚23用作电压源、将引脚15用作 ADC0、并将引脚17用作基准)和
 - 电阻式传感器偏置接口(通过用我的传感器替换热敏电阻)。

在这个电路之后、我可以从电路中获得电压值、并且可以计算电阻。

然而、当标签被移动时、测得的值有一些变化。

你们中有人有这个问题吗? 此问题是如何发生的? 如何解决这个问题?

感谢你的帮助

Sippanat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sippanat、

    您注意到的变化在哪个范围内? 器件是由射频场供电还是由任何电源供电?

    根据您与传感器的连接方式、导线可能会拾取一些噪声。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helfried

    变化约为稳态值的10%、器件也由射频场供电。

    传感器(100k 电阻)从引脚23 (Vddh)连接到引脚15 (ADC0)、100k 电阻从引脚15连接到引脚17 (参考)。

    但是、在我看来、由于 ADC 转换缓慢、无法从测量中观察到电力线噪声。

    此致

    Sippanat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sippanat、

    VDDH 不是稳压电压源。 根据数据表、它在1.8V 至3.6V 的范围内、并且随着标签到读取器的距离而变化。

    这是否是您描述中的拼写错误? 引脚15是 SVSS、引脚17是 ADC1/Temp1。

    也许您可以按照电路中温度传感器贴片的说明进行操作:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa212a/sloa212a.pdf

    在这种情况下、传感器和基准都连接到电阻式偏置接口、以获得稳定的基准。

    此致、

    Helfried