This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 LMX2572LP 的解调 IC 的更多信息

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/832200/about-de-modulation-ic-for-lmx2572lp

主题中讨论的其他器件:LMX2572LP

您好!  

我的客户将使用 LMX2572LP。

LMX2572LP 是 一款具有 FSK 调制功能的2GHz 低功耗宽带射频合成器。  

关于  FSK 解调、应选择哪种 TI IC?  

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    发射频率是多少?

    我想我们可能有一些低于1GHz 的收发器、可以从 LMX2572LP 解调 FSK 调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发射频率为 2.08MHz 或2.54MHz。

    应用是 单/双通道红外麦克风接收器。

    TI 是否有适合 红外麦克风接收器的调制/解调产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为无线连接团队应该为您的应用提供合适的产品。

    请在无线连接论坛上发帖以查看、谢谢。