This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:专有 TX 的多项式

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/832338/cc2650-polynomial-of-proprietary-tx

器件型号:CC2650

您好!

 

现在、我们使用 CC2650专有模式。

因此、如果使用 Tx 命令 CMD_PROP_TX、数据包中会使用什么多项式?

 

它可以是 x^16 + x^15 + x^2 + 1、是否初始化所有1?

 

23.7.5.3.1标准传输命令 CMD_PROP_TX

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/swcu117h/swcu117h.pdf

 

此致、

 

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRC 多项式为 CRC16 (x16 + x15 + x2 + 1)、初始化为全1。

    BR

    Siri