This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H ESD 规格

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/829490/rf430frl152h-rf430frl152h-esd-spec

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

有人知道 RF430FRL152H 的 ESD 规格吗?

我只能找到 TRF7970a 的 ESD 信息、谢谢。

RF430FRL152H  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rf430frl152h.pdf

HBM (人体放电模式): ±2000V

MM (机器型号):???

CDM (带电器件模型): ???

TRF7970a http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf7970a.pdf 

5.2 ESD 额定值  

 人体放电模型(HBM)、符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001、所有引脚(1)±2000V

充电器件模型(CDM)、符合 JEDEC 规范 JESD22-C101、所有引脚(2)±500V

机器放电模型(mm)±200V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    一般而言、根据我的经验、我们通常不会提供机器模型的规格。 我很少看到在我支持的器件上指定的、其中包括许多 ARM MCU。

    我将询问 器件的充电设备模型(CDM)规格、并在收到有关反馈后报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    Ralph 是对的、RF430FRL152H 的机器模型(mm)规格不可用。

    已测试充电设备模型(CDM)、 所有引脚的规格值均为±500V。

    此致、

    Helfried Vollbrecht