This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, RF430CL330H, RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/832022/rf430cl330h-rf430cl330h

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件:CC2530RF37S114

我想知道 NFC 应答器 RF430CL330H 需要具备多少 H 场强度才能为微控制器(CC2530)通电和唤醒。 通信不需要工作、只需要来自 NFC 应答器的输出信号即可传输到微控制器的输入信号。 以 dBμA μ V/m 为单位的值是我要查找的值。 我知道这取决于使用的回路天线。 假设天线匹配良好。 数据表未提及任何有关灵敏度的内容、也没有针对此主题的应用手册。 dBμA 查看标签 IT 产品系列 rf37s114、它定义了一个136 μ V/m 的场强的读取值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您自己写道、这取决于所使用的标签天线。  这是数据表中未给出 H 场强度值的原因之一。 此外、RF430CL330不是独立器  件、需要连接外部硬件、因此即使使用基准天线、也更难定义任何值。

     RF37S114是一款具有集成天线  的独立器件、允许为激活 H 场强度指定一个精确值。

    对于 RF430CL330、数据表只能指定不同运行条件所需的电源电流。

    此致、

    Helfried