This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:配置后出现噪声问题

Guru**** 2517720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/830231/cc8530-noise-problem-after-configuration

器件型号:CC8530

您好!

之前的问题、在制作新电路板后、发现仍然存在一些小问题。

新电路板已经过测试、发现从器件存在此类问题:

CC8530的从器件使用主机控制、MCU 通过 SPI 接口进行设置。 设置过程如下:

 

1,NWM_DO 扫描

II[0]=0x1B;

II[1]=0xB8;//30s

II[2]=0x00;

II[3]=0x00;

II[4]=0x00;

II[5]=0x00;

II[6]= 0x00;

II[7]=0x00;

II[8]=0x00;

II[9]=0x00;

II[10]=0x00;

II[11]=0x00;

II[12]=0x00;

II[13]=0x00;

II[14]=0x00;

II[15]=0x80;

CMD_REQ (0x08,16、ii);


在收到回复后继续

2;NWM_DO 加入

II[0]=0x03;

II[1]=0xE8;//10S

II[2]=DEVICE_ID[0];

II[3]=DEVICE_ID[1];

II[4]=DEVICE_ID[2];

II[5]=DEVICE_ID[3];

II[6]= mansf_ID[0];

II[7]=manf_ID[1];

II[8]=manf_ID[2];

II[9]=manf_ID[3];

II[10]= PROD_ID[0];

II[11]=PROD_ID[1];

II[12]=PROD_ID[2];

II[13]=PROD_ID[3];

II[14]=PROD_ID[0];

II[15]=PROD_ID[1];

II[16]=PROD_ID[2];

II[17]=PROD_ID[3];

CMD_REQ (0x09、18、ii);

在收到回复后继续  

3;NWM_GET_STATUS

CMD_REQ (0x0A、0、ii);

READB(30,ii );
在收到回复后继续   

4;NWM_ACH_SET_USAGED

II[0]=0xFF;

II[1]=0xFF;  

II[2]=0xFF;

II[3]=0xFF;

II[4]=0xFF;

II[5]=0xFF;

II[6]= 0xFF;

II[7]=0xFF;

II[8]=0xFF;

II[9]=0xFF;

II[10]=0xFF;

II[11]=0xFF;

II[12]=0x00;

II[13]=0x01;

II[14]=0xFF;

II[15]=0xFF;

CMD_REQ (0x0B、16、ii);

从机发出声音输出、但声音中有一个小的吱吱声杂音。 如果您使用自主操作、则同一电路板的声音不会出现问题。

 

还有什么要为 CC8530设置的呢?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已将此事转交给相关团队。 感谢您的耐心等待。

    此致。