请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2544 主题中讨论的其他器件: CC2543、 CC2545
您好!
CC2544的数据表中提到了"广泛的基带自动化、包括自动确认和地址解码"。
我的客户希望了解有关"自动确认"的更多信息。
这是否意味 着自动确认 I2C 总线,而不是 专有2.4GHz 通信?
Mike
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.