This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:稳压整流天线电压 VDDR 和手动初级 NFC 天线

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/830789/rf430frl152h-regulated-rectified-antenna-voltage-vddr-and-manual-primary-nfc-antenna

器件型号:RF430FRL152H

尊敬的 TI:

我已经检查 了 RF430FRL152H 的数据表并找到了有关 Vdr 的信息。 我想在不使用 Vddb 的情况下使用 Vdr。 原因是当我尝试测量生物信号时、rf430芯片提供的功率会波动。 我认为最好使用 Vdr、而我自己制造整流器和稳压器。 您能否向我推荐使用芯片 ADC 来从 NFC 提供一个共模电压的最佳方法来运行电路并进行测量? 此外、Vdr 是否与 GPIO 电压相同?  

第二个问题是使用 FEIG 调谐器和读取器制作大型天线。 我能够使用调谐器和读取器调谐许多不同的天线。 但是、当我尝试制作大型天线时、我在调谐方面遇到了困难。 根据我的独立标准、天线的总长度(我使用的是厚铜线)必须介于频率波长的1/8 (2.765m)和1/4 (5.53m)之间。 但是、我希望天线的总长度约为7.2m (波长的1/2 =11.06m)。 在这种情况下、天线导线的电阻过大、仅使用电容器无法实现频率匹配。 如果你有任何建议,我只是提出这个问题。 例如、在天线线上的 pallel 中添加某些组件并开始调优?

非常感谢。  我不是这个领域的专家、但希望您了解我的要求。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROKim、

    请参阅我们常见问题解答的第2.4节、了解您可以使用的电压源: http://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf

    它包括电压和电流电平。

    关于大型天线、我们对这种尺寸的天线没有任何经验、因此无法在这方面提供任何反馈。 了解您将面临何种限制并不是我们调查过的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    是的、感谢您的评论。 让我们忽略大天线。 这也是我的想法。

    howver、对于 Vdr 电压源、我读取了该器件、但我找不到如何使用 Vdr。 希望芯片可以使用 Constance 电压输出。 或者、至少是保持电压输出一致的最佳方法。 如数据表所述、电流会因距离而异、我认为 Vddh 的电流是相同的、未进行调节。 不过、数据表显示 Vdr 已整流和调节、因此我希望了解如何提供 Vdr。 它只是 GPIO 的电压输出、或者我们可以针对这个经稳压的电压对 Vddsw 引脚进行编程。 我对如何使用芯片中的 Vdr 感到困惑。 谢谢你。

    最棒的

    ROKIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROKim、

    很抱歉、我对 VDDR 的初始回答很差。

    如果您在 TRM 中查看图2-1、您将看到如果器件未配置 为使用电池、VDDR 如何连接到 VDDSW: http://www.ti.com/lit/ug/slau506/slau506.pdf

    配置通过使用 RFPMMCTL1寄存器中的 BS_VR_VBN 位来完成。 设置该值后、VDDSW 将输出 VDDR。

    此外、我们通常将 VDDR 的输出源称为 VDDSW、因为这是实际的 I/O、因此请确保在查看文档时查找该术语。

    我看不到任何有关 VDDR 纹波的数据、因此您需要在结尾处进行研究 您可能需要进一步平滑、但由于它经过调节、我认为它应该相当稳定。