This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:NFC 代码帮助! MSP430F5529LP

Guru**** 2694535 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, RF430CL330H, MSP430G2553, RF430FRL152H, MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430G2ET, DLP-RF430BP, DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/828517/rf430cl330h-help-with-nfc-code-using-msp430f5529lp

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430G2553RF430FRL152HMSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430G2ETDLP-RF430BPDLP-7970ABPTRF7970A

您好!

    我有一个 MSP430F5529LP 和一个 RF430CL330H NFC Booster Pack、我似乎无法通过 Code Composer 或其他第三方兼容 软件(Energia)实现任何工作。

下面是我要尝试执行的操作:

-使用 NFC Booster Pack 将 URL 传输到 NFC 兼容手机。

我不像硬件人员那样是软件人员、因此任何帮助都将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 MSP430F5529LP + RF430CL330H Booster Pack 的组合、我们没有可立即使用的固件。

    如需更多信息、请查看常见问题解答:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa244b/sloa244b.pdf

    我建议购买 MSP430G2553的 EX430G2 Launchpad、因为针对这种组合 、我们提供了可发送 NDEF 消息的示例软件。

    http://www.ti.com/tool/RF430CL330H-EXAMPLE-CODE

    您也可以根据您的 MSP430F5529LP 来调整此示例代码,但当您编写软件时,并不是您最喜欢的...

    另一种解决方案是使用 RF430FRL152H 芯片、该芯片不需要外部微控制器。 主要用途是用作传感器应答器、但它也可以发送 NDEF 消息、其中提供了可用的示例代码。

    http://www.ti.com/tool/RF430FRL152HEVM

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried

        您是否可以访问一些示例代码或某种资源、以便我的当前 Launchpad 能够与 NFC Booster Pack 正确连接? (由于您提到可以对 TI 网站上的示例代码进行操作以适应电路板)尽管代码不是我的专长、但我确信我可以借助一些帮助找到它。 谢谢!

    -将

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有 MSP-EXP430F5529LP 和 DLP-RF430BP 的代码示例。  原因是运行 DLP-RF430BP 所需的代码极少、而像 F5529这样的 MCU 则是绝对溢出。 如果需要将 RF430CL330H 用作外设器件、则 MSP-EXP430G2ET 的代码可轻松移植。 这还鼓励将器件添加为主应用程序的附加项、而不是围绕主应用程序构建。

    如果您想使用 MSP-EXP430F5529LP、另一个选择是获得 DLP-7970ABP 并使用 TRF7970A http://www.ti.com/lit/pdf/sloa208上提供的卡仿真模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ralph!