This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC26552需要使用哪个 TIMAC 版本

Guru**** 2507115 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2650, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/827560/cc2652r-which-timac-version-needs-to-be-used-for-cc2652

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:TIMACCC2650

大家好、

我正在使用 TIMAC 1.5.2,我能够编译 CC2650,但 TOLL 为 TexasInstruments CC2652R1F 抛出错误。

 TIMAC 1.5.2是否支持 CC2652R1F?

谢谢

Mahadev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIMAC 1.5.2无法在 CC2652R1上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、哪个版本的 TIMAC 支持 CC2652R1?

    谢谢

    Mahadev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC2652R、TI 仅提供可在找到的 TI 15.4 Stack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen,

     

    感谢您的回复。


    让我详细解释一下我们所面临的问题。 我们已经有 CC2650的工作代码、由于 RAM 较少、因此我们迁移到 CC2652。

    现在、我们要使用 CC2650到 CC2652的相同工作代码。 我们可以这么做吗? 如果是、请详细解释一下?

     

    谢谢

    Mahadev

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我看不到 CC2652R 的 TIMAC 新版本、我要说、现在无法实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有方法将 CC2650的软件移植到 CC2652R1F? 我们使用的是 IAR 工作平台工具。

    谢谢

    Mahadev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TIMAC、我认为您不能自行完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用 TIMAC 并使用 CC2652 SDK、是否有方法将 CC2650软件移植到 CC2652?

    谢谢

    Mahadev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您的应用不是很了解、但如果您可以在 CC2652上使用 TI 15.4 Stack、那么将您的应用移植到运行 TI 15.4 Stack 的 CC2652应该不会是一个大问题。