This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511:间歇性 CC2511

Guru**** 2403425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/857815/cc2511-intermittent-cc2511

器件型号:CC2511
主题中讨论的其他器件: CC2500

我让 CC2511以125kb 和10ms 的周期向 MSK 中的 CC2500发送数据包。 SmartRF Studio 的所有设置。 自在试验箱中测试以来无干扰。 CC2511在永久正常模式或不良模式下间歇性加电。 无 CRC 错误或25% CRC 错误。 只有下电上电才能更改模式。 射频信号强度超过-30dBm。 试图扩宽滤波器带宽、但运气不佳。 切换到2-FSK、问题消失。   有人以前看到过这种行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将对此进行研究。 同时、我将向您发送朋友请求。 您能通过直接信息与我分享您的原理图吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我不知道您的朋友请求或直接信息是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您向我发送原理图。 我将对其进行审核、并尽快回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您的复位线路上有一个电容器连接到 GND。 我假设这是为了在这里实现 RC 滤波器、但我看不到电阻器。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我一段时间没有听到您的声音、因此我将关闭这个话题。 对于任何其他查询、请启动一个新的查询。

    BR、