主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133、 TRF7970A、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是 TI 产品的首次用户。 我最近购买了 TRF7970A Booster Pack 和 MSP-EXP430FR4133 Launchpad。 当我尝试使用 Code Composer Studio 构建示例代码(sloa233)时、我会得到一份构建完成报告、并收到一条警告、指出它需要编译器版本 TI v4.3.3、但 Composer Studio 中不存在该版本(因此它使用版本18)。 代码上传完成后、Launchpad 的 LCD 屏幕上不会显示任何内容、使用调试器单步执行代码表示在尝试将 MSP430的时钟频率设置为8MHz 时、代码会运行到无限循环中。 问题似乎出在内在函数__delay_cycles ()(SC)方面。 如果注释掉此函数调用、则代码随后会运行到无限循环中、稍后调用 delay 函数。
如果我使用 Code Composer Studio 或 Uniflash 上传包含在 sloa213.zip 下载中的预构建.out 文件、则该示例按预期工作、Launchpad LCD 屏幕显示检测信号图标、读取器能够检测到标签。 我使用的是 Windows 10、所安装的 Code Composer Studio 的当前版本为 9.2.0.00013。是否有与此版本的 Studio 相匹配的更新 sloa233代码、或者是否有人可以向我展示如何修改此代码以使用当前版本?
此致、
Steve