This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关将6个特定 ZRC2.0固件 API 移植到用户空间的指导(具有 NWP 固件的 CC2534)

Guru**** 2510165 points
Other Parts Discussed in Thread: REMOTI, CC2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/860191/need-guidance-on-porting-6-particular-zrc2-0-firmware-apis-to-user-space-cc2534-w-nwp-firmware

主题中讨论的其他器件:RemoTICC2533

我们一直致力于在用户空间中实现 ZRC2.0、以便按照 TI 的建议使用 NWP 固件、因为我们的 CC2534芯片不支持 ZRC2.0。  

RTI/ZigBee 层调用到 CC2533中 RCN 层的以下6个函数在我们提供的2个 PDF 中没有文档(RemoTI 物理层 spec.pdf 和 RemoTI API.pdf)。

这些 API 可在 RCN_NWk.h 中找到  

RCN_NlmeGetPairingEntryReq

 从 RemoTI-CC253xDK-1.4.0.c64807-src/projects/RemoTI/Profiles/dB/dcp_binding_originer.c 调用

      RemoTI-CC253xDK-1.4.0.c64807-src/projects/RemoTI/Profiles/GDP

      RemoTI-CC253xDK-1.4.0.c64807-src/projects/RemoTI/Profiles/dB/dcp_enhanced _security.c

      RemoTI-CC253xDK-1.4.0.c64807-src/Components/RTI/RTI.c

RCN_GetPairingEntryFromExtAddr

 从 RemoTI-CC253xDK-1.4.0.c64807-src/projects/RemoTI/Profiles/GDP 中调用

RCN_NlmeUpdateEnhancecKeyReq

RCN_NldeDataAlloc

RCN_NlmeSetPairingEntryReq

RCN_NlmeGetSizeReq

我们需要有关 如何通过从 BCM7425到 CC2534的 SPI/UART/I2C 对上述前6个函数调用进行序列化的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    CC2534是一款仅支持 ROM 的器件、支持预配置的 NPI 固件、因此 RemoTI 网络处理器接口规范涵盖了所有支持的 RTI 和 RCN API。

    此致、
    Ryan