This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H RAM 存储放大器;勘误修复

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/857314/rf430frl152h-rf430frl152h-ram-storage-errata-fix

器件型号:RF430FRL152H

尊敬的 TI:

我对 RF430FRL152H (SD14单通道)的第一个勘误表感到很苦恼。 我正在使用 NFC 正确读取 ADC1和 ADC2、但当我尝试仅获取一个 ADC 的样本时、值不一致、正如勘误表中预期的那样(我也尝试设置一些跳过值、但结果不变)。
因此、我尝试将两个 ADC 的样本存储在 RAM 中、以获得更多空间(也使用电池)。 为了测试自定义命令0xC1和0xC0的执行、我可以成功地在 RAM 上写入一些值并读取它们(这些值在 Androidapp 上进行硬编码)。 但是、当我为"Error control register"的 ADC 设置位5启用 RAM 存储时、我正在从 RAM 中读取垃圾。

为了使用电池、"控制电源"和"设置电源"位被启用。

你有什么建议吗?

是否还有任何方法可以通过 Android 应用修复勘误表读写寄存器?

非常感谢
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    我刚刚尝试使用我们的演示 GUI 在 RAM 中获取 ADC 样本、我可以从地址0x1E00开始读取 ADC 值。

    如果您需要勘误表中描述的精确模式、则应使用勘误表中建议的补丁作为变通办法。

    您在帖子中提到 Android 应用程序。 这是温度测量演示、还是您使用的是不同的东西?

    此致、

    Helfried