This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:电池监控器与温度间的关系

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/856267/cc2533-battery-monitor-vs-temperature

器件型号:CC2533

大家好、

一位客户已使用 CC2533测试电池监控器一段时间、他遇到了一些问题。

他使用我们的示例代码[如下所示]。 要监控的值为 2.146v、如果使用 稳压源将电压跳至2.146v、则可以对其进行监控。  ℃进行低温实验[-40 μ V]、某些电路板将产生不精确的电压。 电池监控器是否受温度影响?

代码如下:

UINT8 HalBatMonRead (uint8 vddMask)
{
uint8 Rtrn = true;

#if (HAL_BATMON = true)
MONMUX = 0;//设置 BATTMON 多路复用器以测量 AVDD5。
BATMON = vddMask;
halMcuWaitU (2);//在读取 BATTMON_OUT 之前至少等待2us。
Rtrn =(BATMON 和 BATTMON_OUT)? true:false;
BATMON = BATTMON_PD;//关闭以实现节能。
#endif

return Rtrn;
}//user


guid P142
/*
--- 步骤0.024
3:1.93v
4:1.954v
5:1.978v
6:2.002v
7:2.026v
8:2.050v
9:2.074v
10:2.098v
11:2.122v
12:2.146v
13:2.170v
14:2.194v
15:2.218v
16:2.242v
:2.14v 2
:




2.24v 2:2.14v 2:2.24v 2:2.14v 2:2.24v 2:2.24v 2:2.14v 2:2.24v 2:2.24v 2


步骤0.169
26:2.482v
27:2.651v
28:2.820v
29:2.989v
30:3.158v
31:3.327v

*/

#define HAL_BATMON_MIN_POLL (12 <<1) 

BR

史维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    是的、电池监控器与器件暴露的环境温度直接相关。  请参阅用户指南(SWRU191)的电池监控器章节(13) :http://www.ti.com/lit/swru191f

    请 ℃、-40 ̊ C 是建议的最低工作温度。

    此致、
    Ryan