This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:LF 唤醒接收器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/856089/rf430f5978-lf-wake-up-receiver

器件型号:RF430F5978

您好!

RF430F5978和 TMS37126D 3D 唤醒接收器是否在65-95kHz LF 频带下工作? 该规格仅涉及110-140kHz 范围。 谢谢!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    不、不是。 从唤醒接收器的角度来看、我认为我们没有在该范围内运行的任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的快速响应。 对于该项目、LF 3D 唤醒接收器在125kHz 下存在干扰问题。  该接收器被同样在 125kHz 频段工作的 LF RFID 读取器卡住。  因此、我们正在寻找另一种使用另一个频率为65-95kHz 或150-200kHz 频带的可能性。 这就是我探索 RF430F5978和 TMS37126D 的原因,我很高兴能够了解它的灵活性以及我们如何重新配置3D 唤醒接收器。 我知道它超出了 IC 标准技术规格、但这些 IC 是否可以在非标准模式下使用(无论是较低还是较高频率)? 是否还有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    向我发送电子邮件-让我们脱机。