我参与了一个将 TRF7970A 用于 NFC 读取器的项目。 我正在进行天线设计。 我有一些关于匹配电路设计等的问题。 我想与应用工程师交流。
谢谢、
AVI Hartenstein
Beamtech 工程
手机:818-203 4041
电子邮件:ahcal@sbcglobal.net
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Avi 您好!
首先、也是最重要的、您是否有机会查看我们有关天线调优的应用手册? http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241
我根据多年来在调整天线电路方面所使用的流程编写了该文档、我想您会发现它是一个非常有用的指南。 如果您对具体细节有疑问、请告诉我。
拉尔夫
我需要完成阅读。 我从 NXP 芯片组开始、而且我的客户突然转向了 TI。 我还有几个问题。 我可能还会再来的
由于封装和机械设计方面的考虑、我可能需要将一些匹配电路移至双绞线的另一侧(这意味着读取器芯片组的一侧。 我不确定 TI 是否提供了读取器芯片组的有源输入阻抗?
是否可以通过电子邮件与支持论坛进行通信?
谢谢、
AVI Hartenstein
Beamtech 工程
电子邮件:ahcal@sbcglobal.net
P:818-203 4041
Avi 您好!
如果您要使用双绞线移动组件、则可以正常移动、但我建议移动所有调谐组件(因此、并联和串联电容器以及用于匹配电路的 Q 阻尼电阻器应保持在一起)。 通常、当包含长电缆时、天线的匹配电路在天线处完成、而电缆位于两个50欧姆点之间。 双绞线应将任何线路变化保持在最小值。
我们不使用 E2E 的电子邮件通信、但有一个私人消息功能、可用于在公共论坛上进行讨论、如果这是您需要的、则接受我要发送的朋友请求、我们可以在私人消息中继续讨论。