This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:NFC 处于卡仿真模式

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370, TRF7970A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/854093/trf7970a-nfc-in-card-emulation-mode

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP430F2370MSP430F5529

您好、TI、

我计划使用 TRF7970a 和 msp430f2370为卡仿真模式构建 NFC  

文档 sloa184中给出的参考电路是精确的跟踪!

还有一个问题:工作模式下的总电流消耗和监听电流!

此致

ANI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ani、

    MSP430F2370没有足够的代码空间用于卡仿真。 以下文档可以为您提供更多信息、还 包含指向示例固件的链接:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa208b/sloa208b.pdf

    有关功耗 数据、请参阅数据表 第11页第5.4章:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf7970a.pdf

    此致、

    Helfried

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我参考   第4节中的此文档以获取原理图、因此我提到了 MSP430f2370

    如果内存非常少、我可以使用 MSP430F5529通过上述参考文档重新创建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ani、

    该文档不适用于卡仿真。 用于读取器模式、用于超低功耗方法、以检测是否存在标签/卡、因为标签/卡会呈现给读取器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的快速响应

    我的应用是卡监听、我可以 实现与文档 sloa184相同的功能

    要实现卡监听器,需要2根天线(回路天线和射频测试端口或外部天线)还是单个 PCB 回路天线足够?

    此致

    ANI Tenk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ani、

    单个 PCB 回路天线正常-不过、您需要在原理图中使用射频测试端口进行调优。

    本应用手册介绍了调整: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

    对于读卡器检测、您可以按照 F2370上的 SLOA184中的软件进行操作并使用该软件进行卡检测、这与 MCU 中的软件类似。