This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:通过 ISO15693接口侦听到正在进行的采样过程

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/854024/rf430frl152hevm-interrumping-an-ongoing-sampling-process-through-the-iso15693-interface

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

大家好、

我将 RF430FRL152HEVM 用于一个应用、此应用旨在每1分钟从模拟传感器中采集样本、将其存储起来并根据请求将其发送到 NFC 收发器。 电路板上没有刷写自定义代码、我使用完全嵌入式 ROM 固件与芯片连接。 电路板由 USB 供电、开关 S6设置为"电源"、SV7有一个跳线。   

在第一次打开 NFC 收发器后、我能够使用 ISO15693命令在无限采样模式下检测、配置和触发采样过程。 活动测量时间预计为256ms、采样间隔为1min。 选择的低功耗模式为 LMP3。  此时、我关闭 NFC 收发器。   

在采样过程运行一段时间后、我重新打开 NFC 收发器、以中断转换并请求已存储的样本。 但是、在一段随机的时间内、电路板没有响应收发器命令、之后我设法再次与其通信。  

我的问题是:

-在活动测量时间过后、电路板是否在运行另一个采样通道之前切换到 LPM3 1分钟- 256ms? 我认为确实如此、尽管 slau603b 中的固件流程图令人困惑、因为它显示"等待 LPM 中的转换完成"。   

-在电路板运行另一个采样通道之前等待的时间内,它能否发送和接收射频命令?

-我猜是电路板只能在256ms 窗口内处理射频命令、也就是它处于活动电源模式的时间。 这是真的吗?  

中断正在进行的采样过程的良好做法是什么?

感谢您的支持!

此致、

Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我刚刚使用 RF430FRL152H 演示 GUI 检查了它。

    当 ADC 设置 采样时间较长时、我仍然能够读取状态寄存器并查看采样正在进行中、并且在完成后、FRAM 中的数据可用。 因此、在 ADC 的有源采样期间可以进行射频访问。

    要中断采样过程、应将通用控制寄存器中的 Start 位复位。 请参阅固件用户指南中的第6页第2.5.2章:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau603b/slau603b.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的回复。  

     在采样过程中、RF430FRL152H 是否可能仅对某些射频命令做出反应?  

    当我想用 NFC 收发器中断采样过程时、我首先打开 NFC 字段、然后发送库存命令来检测标签。 但是、如前所述、无法立即检测到标签并将其中断。

    我所做的一项测试是在 无源配置中使用 RF430FRL152HEVM、以便它仅由射频场供电、而不是由 USB 连接器供电。 当然、在这种情况下、当射频场不在附近时、没有正在进行的采样过程、但当我将收发器放置在靠近电路板的位置时、会立即检测到标签、我可以毫无问题地与其通信。  

    在等待下一次采样通过时、您能否确认电路板是否进入 LPM3?

    LMP3如何影响芯片的 ISO15693接口?  

    ROM 固件如何处理从低功耗模式唤醒的问题?

    非常感谢、

    Nicolas。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    RF430FRL152H 应对所有射频命令做出反应。

    我已对提供1.5V 电压的 EVM 开始无限采样过程、然后先从射频文件中删除该过程、并使用库存命令取出另一个读取器。 检测到电路板正常、没有问题。 将其恢复到第一个读取器后、可以读取状态寄存器、并显示采样过程仍处于活动状态。

    LPM3是 RF430FRL152H 的默认模式、只能通过寄存器设置将其更改为 LPM4。

    您是否正在使用可让您访问所有固件寄存器的演示 GUI?

    RF430FRL152HEVM GUI Windows 安装程序(修订版 C)       

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    不、我不使用演示 GUI、而是在定制 NFC 收发器上运行的定制应用。 我想、如果在采样过程进行期间 RF430FRL152H 可以处理所有射频命令、那么我的定制应用程序可能会有问题。

    是否可以获得更多有关 ROM 固件如何处理来自射频接口的中断的详细信息? 源代码是否可用?

    谢谢、

    Nicolas。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    采样活动时、您可以尝试使用智能手机读取标签。

    ROM 源代码不可用。 我甚至没有关于中断处理的详细信息。

    此致、

    Helfried