This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:具有 CC8531的 PurePath

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/823418/cc8531-purepath-with-cc8531

器件型号:CC8531

我想使用 VBAT 监控。  我已经使用一个47k 电阻器启用了监控。  它已加载到我的板上。  如何使 LED 低电池电量启用和禁用正常工作?  IO12是否可以满足此要求?  或者是否需要重新分配?   

此外、如何获得低电池电量警告以与现有 PurePath 板配合使用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何 TI 支持人员监控他的问题?  我需要快速解决这个问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我正在研究这一点、并尝试寻找更多专业知识。  请参阅以下有关电阻器的文章:

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    根据用户指南、在 PPW 配置器工具的"电源管理"视图中打开 VBAT 监控后、会在"状态指示"视图中添加一个选项、以打开"低电池电量" LED 模式。  

    您还可以在此处选择"备用状态 LED"作为"电池电量不足警告"、这样您就可以选择 IO 映射表中的另一个 LED。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 VBAT 外部电阻器更改为100K。  我得到相同的结果。  当电池达到或低于2.4V 时、我没有 LED 指示。   我更改限制和相同的东西。  我有两个全新的 PurePath 板、它们都具有相同的功能、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 PPWC 中设置配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、几天前阅读《用户指南》中指出的所有内容。  我注意到的唯一一点是、如果您选择"Alternative status LED"、PurePath 无线配置器(PWC)希望您将 IO 映射到不同的 IO、并且不允许我选择除 GIO12之外的任何其他选项。   我尝试了很多东西。  是否有新想法?  当电池电压低于2.4V 时、我需要等待警告 LED 亮起多长时间?  是否希望我附加项目文件?

    我将低电池电量 LED 模式设置为10、10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SuperDAD.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用名为: slave-left.pwcfg 的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SGW:

    我看了这个项目、似乎您在待机状态下拥有相同的周期(10、10)、您是否可以尝试将低功耗 LED 的周期更改为(10、10、10、10、10、10)、然后看看您是否看到了它?

    关于备用 LED、您已定义在 Slave-Left 配置下使用"CC85XX Headset"硬件平台。 这是可以的、但这会将您限制为 IO 映射中为此平台定义的 IO。 如果您将其更改为"Custom design"、则可以按预期在所有 IO 之间进行选择、并将备用 LED 分配给另一个输出。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将低电池电量 LED 模式更改为 10、10、10、10、10、10、10、10、并且得到了相同的结果。  我还将硬件平台更改为自定义、而不是 CC85XX 耳机和 IO 映射、同样没有任何变化。  我假设我可以对该模块进行编程并降低电池电压、然后看到电池电量不足指示灯在电池电量不足时亮起。  是否需要使用开关(顶部、底部或侧面)对设备进行配对或通电? 毫无疑问、该测试可以单独完成。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI、  

    现在 Max 已离开办公室、直至2020年1月、谁正在处理此事?  使用手机更快地处理此问题是否有帮助?

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我刚刚使用  无线耳机示例项目尝试了 CC85XXDK-Headset 参考设计上的 VBAT 监控功能。 通过这一点、我可以看到当 VBAT 电压降至指定的电压阈值以下时、IO12上的状态 LED 正在改变模式(开关速度更快)。 我将使用电源更换电池、当电压降至~2.23V 以下时、我看到 LED 模式发生变化。 对该项目的修改如下所示:

    此致、

    R.M.