This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CC8520 + CC2590无线室外距离问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/821809/cc8520-cc8520-cc2590-wireless-outdoor-distance-issue

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: CC2590

尊敬的先生。

带接收器的掺杂无线麦克风使用 TI 的 CC8520 + CC2590。

室内距离近15~20米   、室外距离近3~5米。

如何解决室外距离问题?

我使用了2.4GHz 芯片 ANT 和已经 ANT 匹配的网络分析器与 屏蔽室室。

射频功率几乎为12dBm、使用频谱分析仪。

因此、我测试了您的公司 CC85XXDK 耳机开发套件以及您的公司开发套件室外距离几乎在5米之内。

CC8520 + CC2590芯片规格仅为室外距离 5米??????

我如何通过 improve..please 为我提供建议。

谢谢你

此致、

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以听到室外本底噪声非常高的声音。  

    如您所见、使用此工具时: http://www.ti.com/tool/rf-range-estimator、如果本底噪声较高、范围会缩小。 您可以使用 SmartRF Studio 和 CONTR RX 选项卡测量本底噪声。 当您没有其他已知的 TX 源时、请检查 RSSI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。

    感谢你的答复。

    这不是噪音问题。 这是无线距离问题。

    无论如何、今天我检查了"使用我的频谱分析仪"、但我无法理解。

    为什么 Tx 输出功率因射频频率而异???

    如何使用固定射频电源?

    我查看了如下图片。

    和 PPWC 设置值

    和 CC8520 以及 CC2590  原理图 、如下所示

    为什么 CC8520 Tx 输出功率   频率 2406MHz 和2442MHz 不同??

    如何解决???  

    请为我提供建议

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "这不是噪音问题。 这是无线距离问题。":这是基于什么? 您是否检查了室内和室外的背景噪声并比较了这些值? 您是否查看了距离估算器工具并计算了给定背景噪声的预期范围?  

    由于相对较窄的频带的变化不应约为10dB、因此您的输出功率测量没有意义。  

    您是如何测量的、是否将工作频率设置为2406 MHz 并测量该频率、然后将频率设置为2442 MHz 并测量该频率等?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter

    请回复此问题。

    感谢您的配合。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于不同通道的输出功率:不确定最简单的方法是什么。 但是、只需编辑.xml 文件 (prod_test_simplerf_tx.pwptc)即可  

    您将在此格式上找到3行:

    simpleRfTest (TX、2406、-5、-25、CW、60)
    其中第二个数字是 TX 功率、将其全部3行更改为相等。  
    对于背景射频噪声:您是否测试了 RX/TX 测试并在 TX 关闭时读出 RSSI?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter

    感谢你的答复。

    是 的、我找到了按照您所说的编辑^^

    我将在编辑 sa 后测试 prod_test_simplerf_tx.ppwptc 文件、您可以说是^^

    非常感谢。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter

    我可以问一件事吗???

    如何检查 RSSI????    需要一些设备???

    还是不需要设备?   只需要具有 PurePath 无线指挥官的 CC 调试器???

    如您所见、必须单击什么图标?

    我想知道如何检查 RSSI。  请告诉我这一点吗?

    谢谢你

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    帮助部分介绍了该过程,但简而言之,它包含以下步骤:

    1) 1)使用"生产测试"映像而不是应用程序映像刷写器件。 这在 PurePath 无线配置器的"Flash Programming"页面上进行选择。

    2) 2)通过调试器连接到器件、并确保在 PurePath 无线命令器中使用"测试仪"或"从"将调试器别名。  

    3) 3)当 DUT 在 PurePath 无线命令器中连接时、转到 RX/TX 视图并以 RX 模式运行您的器件。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。

    我完全理解、但找不到"生产测试"映像文件。

    在哪里 可以找到它????   

    请告诉我。

    感谢您的合作。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它位于 PPW 配置器的"Flash Programmer "视图中、请参阅下图:

    您只需针对正在处理的项目从"应用"更改为"生产测试"、然后将其刷写到器件中。 然后、您应该能够使用 PPW Commander 作为测试仪。  

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max

    非常感谢。

    我将测试^^

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max

    我无法点击      "Program CC85xx device"按钮 、因为该按钮不活动。

    请参见下图。

    如何活动  "对 CC85xx 器件进行编程" 按钮?

    如何将 PurePath 无线指挥官  的角色名称更改为 测试 仪或从属设备????

    我有一个问题、但这个公告板不能保证我的项目数据的安全性。

    您能否告诉我您的个人电子邮件地址 或保护此 帖子???

    现在我无法上传原理图等 、因为每个人都可以看到我的所有数据。

    谢谢你

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要打开一个活动项目、例如您首先加载到器件上的 PurePath 项目。 "生产测试"只是您自己项目的替代图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max

    谢谢你。  我知道。

    我有一个问题、但这个公告板不能保证我的项目数据的安全性。

    您能否告诉我您的个人电子邮件地址 或保护此 帖子???

    现在我无法上传原理图等 、因为每个人都可以看到我的所有数据。

    谢谢你

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个公共论坛。 如果您不想公开共享敏感信息、可以向我发送朋友请求。 然后、您将能够向我发送一封私人邮件、其中包含您不想公开共享的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然认为您在室内/室外看到的距离差异与您的背景噪音量有关。 您是否已成功测量两个位置的 RSSI、或者您是否有其他方法来测量 RSSI? 在查看您发送的设置文件之前、我想获取这些数字。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter

    感谢你的答复

    下面是 RSSI 数据;

    您可以看到、中频 RSSI 不是很好的灵敏度。

    如何提高中程频率?  (例如 2451MHz)

    谢谢你

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图是在室内还是室外拍摄的? 请比较室内和室外。  

    -您是否关闭了 TX 侧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    这 只是室内的。

    是的。  TX 侧截断。

    我还应该检查 RSSI 之外的情况吗?????

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的室外覆盖范围要短得多、因此户外数字非常有趣。  

    我会假设您有 WiFi 和可能的蓝牙在运行、您是否知道它们在哪个通道上运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter

    是的、您的观点是正确的。     由于   Wi-Fi、2450MHz 中频 RSSI 值错误。

    我检查了连接 的室外 RSSI 。

    请参阅随附 的文件。

    你能给我另一个意见吗??

    谢谢你。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter

    最后、我解决了室外距离问题。

    非常感谢您的合作。

    谢谢你。

    此致、

    Kim