This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:硬故障:强制:BUSFAULT:PRECISERR.Data Access 错误。 地址= 0x40028014

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/824627/cc2650stk-hard-fault-forced-busfault-preciserr-data-access-error-address-0x40028014

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我尝试使用 TRNG 头文件函数。 当我尝试使用 TRNGConfigure 函数时、程序失败、但出现异常。 我使用了 CCS ROV 工具、发现我有以下例外:  

硬故障:强制:BUSFAULT:PRECISERR.Data Access 错误。 地址= 0x40028014

异常表示它无法读取 存储器中的 TRNG_CTL 地址、根据 CC2650/Cortex-M3主存储器和 TRNG 外设存储器映射、该地址是正确的位置。

此外、当浏览到 CCS 存储器浏览器中的指定存储器位置时、该工具显示错误:目标无法读取0x40028014。 此外、存储器映射和 GEL 文件指示该地址区域应可读(GEL_MapAddStr (0x40000000、0、0x000E1028、"R|W"、0);        /*外设*/)。

如果能深入了解我为什么会遇到这些问题、我将不胜感激。

谢谢你。  

Alex。