主题中讨论的其他器件:TMS37126
你(们)好
TMS37122
我无法在接收模式下启动芯片。
有时她开始接受、但我无法理解如何实现这一点。
TX = 0
MODE = 0
WDEEN = 1
EBA -输出
TEN =下拉30k
TCLK =下拉30k
我尝试了不同的想法,但我不理解如何设置它以用于接待。 告诉我谁使用了它、或者可以提供这样的建议。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Helfried。
该项目是一种免钥匙进入系统。 在 LF 上接收数据并通过无线电信道发出数据。
我尝试了 AS3933,但它让我失望。
我知道 TMS37126,但由于此案的规模太大,它不会让我感到高兴。 此外,完全没有任何文件。
我还知道有 tms37127,但我不理解它有何不同,因为它的文档也找不到。
在 TMS37122中,我喜欢它有一个在检测到磁场时发出的唤醒信号,但从描述来看,这种情况在2ms 后发生并不是很高兴。
我还想为该芯片提供 QFN 封装。
也许我并不拥有这类芯片的全部产品系列、您可以建议我使用一些产品。
请将此信分发为荷。
安德烈。