This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:PurePath 无线配置器设置问题。

Guru**** 2518180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/817182/cc8530-questions-of-purepath-wireless-configurator-setting

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101

您好!

我使用软件 PurePath 无线配置器设置 CC8530。
ADC 转换后无输出、
目前、TLC320ADC3101是使用 CC8530的 IIC 进行设置的、但在设置后、
TLV320ADC3101没有数据输出。
在这里的配置中、我应该注意什么?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是基于定制硬件还是开发套件? 您是否曾尝试单独设置 ADC 以验证其功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您想要或使用"提出相关问题"打开新主题、请随时继续在此处发帖。