This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:技术规格问题

Guru**** 2543630 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/824036/trf7970a-spec-question

器件型号:TRF7970A

您好、先生、

在 TRF7970技术规格上、在技术规格的第10页上有5.3个建议运行条件、它向下列出了 VIL/VIH 技术规格并在其中包含 IRQ 引脚。

我认为 IRQ 是一个输出信号、它应该被放置在 VOH/VOL 表上、这是否是一个拼写错误?

此外、我是否可以向您学习 IRQ 引脚上是否有上拉或下拉电阻器?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、您答对了、在本例中、IRQ 信号规格是一个拼写错误。 它当然是一个输出引脚。

    IRQ 引脚不需要外部 上拉 或下拉电阻器。

    此致

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢您的回复。

    我是否可以知道 TRF7970A 内部的 IRQ 是否有任何内部上拉和下拉?

    谢谢、

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我没有找到 针对 IRQ 引脚输出电路的准确技术规格、但是很有可能它有一个推挽输出级并且没有内部上拉/下拉。

    此致、

    Helfried