This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:WL1835上 ANT1 OUT 的阻抗匹配

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/823972/linux-wl1835modcom8b-impedance-matching-of-ant1-out-on-wl1835

器件型号:WL1835MODCOM8B

工具/软件:Linux

您好!

我们对​​评估板 ANT1输出上的阻抗匹配(LC 匹配)有疑问。

评估板上的滤波器具有 π 型结构或仅具有 LC 电路? C5和 C9在自适应电路中它之间?

使用不同于芯片天线的外部天线。
L1和 C13值是否​​取决于天线或 ANT1模块的输出?

我无法从​​Smith 的图表中找到值。


感谢你的帮助。
此致、


Dayan Lombardi
射频学员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看 https://product.tdk.com/info/en/documents/data_sheet/rf_ant_ant016008lcd2442ma1_summary_en.pdf C9和 C10、则说明天线的设计方式。 由于 TDK 在数据表中没有电路图、因此无法说明这些电容器的确切功能。  

    L1/C13取决于所使用的天线以及在某种程度上取决于接地层的尺寸。 数据表状态 L1为1.5 nHand 8pF、在这些频率下离直流块不远、因此我假设进行了小幅调整、以考虑安装天线的电路板。 您可以搜索天线调优、以了解如何从通用视图中完成此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    现在、我更好地了解了这些 CAPAS 的用途。 我有一个关于阻抗匹配的更常见问题。

    使用 VNA、我测量天线的 S11。 我获得了与数据表一致的曲线(在 Smith 图表上的某个频率下具有一定的阻抗)。

    当我将天线连接到评估板并在同一位置测量 S11时、我观察到 S11的外观相同、但频率发生了变化。 天线的中心频率发生了变化? 尽管阻抗发生变化,但该匹配电路的作用是否相同?

    我在标记1处将史密斯圆图上的阻抗可视化。 从这一点开始,我是否必须设计我的阻抗适应?

    非常感谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、匹配也会改变中心频率。 例如、与天线串联的电感将使天线实际使用时间更长、从而降低频率。