This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:可使用 DLP-7970ABP Booster Pack 读取或写入的商业标签

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/822578/dlp-7970abp-commercial-tags-that-can-be-read-or-written-on-using-dlp-7970abp-booster-pack

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152HTRF7970A

您好!

我想知道我是否可以购买任何商业标签来将其与 DLP-7970ABP NFC Boster Pack 配合使用

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在主体中、您可以使用与 ISO14443A、ISO14443B、ISO15693和 FeliCa 标准兼容的任何标签以及 DLP-7970ABP Booster Pack。

    哪一个最适合您的需求取决于您的应用。 此外 、还可以使用与 ISO15693兼容的 RF430FRL152H 传感器应答器。

    另请参阅 TRF7970A 的常见问题解答:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa246b/sloa246b.pdf

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Helfried:

    TI 提供的 DLP-7970ABP Booster Pack 能否通过塑料层消除或隔离此标签以帮助保护它?

    此致

    阿卜杜拉齐兹

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdelaziz、

    我假设您谈论的是使用办公室类型的层压机。 我这么做了很多次、没有任何问题。

    请注意 、TI 不再提供 Tag-it Inlay。 使用 TI Tag-it 芯片的标签可从第三方制造商处获得。

    此致、

    Helfried