This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:电流测量 Vbat 输入

Guru**** 2660185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/821455/wl1835modcom8b-current-measurement-vbat-in

器件型号:WL1835MODCOM8B

您好!

我们需要测量 WL1835MODCOMB 卡(在 Vbat 引脚上)在有效 Wifi 传输时消耗的电流。
我们找不到​​数据表中的值。 TI 在什么条件下执行电流测量? 什么引脚? 他们的参考资料是什么?

此致、

Dayan Lombardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是在3.7V Bat 下测得的。  我们似乎与 AP 连接并测量 数据包间隔中的电流。 有关条件、请参阅下表。

    请注意、这些是典型值。

    您观察到的变化是什么?

    您是如何测量的?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    -我使用带有默认 MAC 设置的 RTTT 软件,需要更改这些设置才能发送到 AP?

    默认 MAC 地址:

    您观察到的变化是什么? 我们有:

    2.4GHz TX 20 M SISO 54 OFDM 20dBm 0、094 A

    但在 DS 中、我们有247mA。

    您是如何测量的? 我们在跳线上串联一个电流表(无 SMD 电阻)进行测量。

    此致、再次感谢您、

    Dayan Lombardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流表 不可用于测量数据包电流 (传输以数据包形式进行)。 这就是您观察到电流读数错误的原因。

    我们使用功率分析仪来测量这些电流。 如果您没有电源分析仪、则可以使用以下方法。

    您可以在 电源和电路板之间放置一个串联电阻器(确保它符合功率耗散额定值)、然后使用示波器监视电阻器两端的电压。 这可以提供比电流表更好的读取效果。

    谢谢、

    PM