This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:关于 CC2510 PM2和看门狗计时器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/819112/cc2510-regarding-cc2510-pm2-and-watch-dog-timer

器件型号:CC2510

大家好、

我使用的是 CC2510、它发送一些数据包并进入 PM2模式几秒钟、然后重复。 现在、它通过3V 纽扣电池供电。

当 CC2510处于活动模式并发送数据包时、我希望使用看门狗计时器来避免由于任何循环而导致软件挂起。 当我阅读看门狗计时器时、我了解它使用32.768kHz 晶体振荡器、启用后、我们无法在看门狗模式下禁用它。 PM2还使用32.768kHz 晶体振荡器

1.启用看门狗后是否有任何方法禁用看门狗。 因此、每次 CC2510处于活动模式时、它都会在开始时启用、并在进入 PM2之前禁用。

2.如果我在启动模式中启用了看门狗一次、然后在每次处于活动模式时继续清除看门狗、并让 CC2510照常进入睡眠模式、它是否起作用?  

让我知道如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来只有系统复位才能在看门狗模式下设置后禁用 WDT。 WDT 还可以使用低功耗 RC 振荡器作为时钟源。

    我将查看项目2并返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关项目2、请参阅以下内容是否有帮助:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/434320?CC1110-watch-dog-not-reset-when-in-PM2-sleep-mode

    CC1110和 CC2510与 MCU 和外设类似。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我执行了项目2。 我在 TI 的 PM2示例代码中编写看门狗代码、并检查两者是否都适用于32kHz 晶体。 我发现看门狗工作正常。

    我观察到的是、当 CC2510处于工作模式时、看门狗计时器会使用32.768kHz 振荡器、一旦进入 PM2看门狗计时器、该振荡器就会停止并保持其值。 在 PM2中、睡眠定时器使用32kHz 振荡器。 当它再次回到激活模式时、看门狗定时器从保持值恢复计数。

    我的理解是否正确?

    我已在我的产品代码中实现了看门狗功能、目前正在对其进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您观察到的内容显示正确。 请参阅 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2510.pdf 此处有关 功率模式下 WDT 的表54。  

    根据12.1.2.4 (同一文档)、32.768kHz xtal 在 PM2期间处于激活状态、睡眠定时器也可以使用相同的 xtal (第12.8.1节)。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是指一些较旧的数据表、其中没有提到有关 PM2和看门狗计时器的信息。

    现在我了解了。

    感谢您的指导。