This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2544:关于 USB CDC 驱动程序

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/817025/cc2544-about-usb-cdc-driver

器件型号:CC2544

您好!

我的客户正在寻找 TI CC2544 USB CDC 驱动程序、他们还想知道它是否通过了 Microsoft WHQL 认证。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    例如、USB CDC 驱动程序包含在 TI BLE 堆栈中、因此一种方法是下载并安装 CC254x 的 USB 堆栈。

    我不知道它是否通过了 MS WHQL 认证。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector 和 Fredrik、  

    我会将这些消息传递给我的客户、并检查他们是否有任何其他问题。

    感谢你的帮助。

    吴克宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    忽略我之前的帖子、我提到了与 CDC 驱动程序没有任何关系的错误驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!  

    获得它、仍然感谢您的帮助。

    吴克宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的客户在为 TI CC2544 USB CDC 驱动程序运行 WHQL 测试时遇到以下错误:

    驱动程序的 InfVerif 失败。 部分日志:Error 1203 in ccxxxx_usb_cdc.inf, line 49: Section [fakememcopyfilesection] not found。

     随附了 BLE-CC254x-1.5.0.16中的 ccxxxx_usb_cdc.inf、请帮助提供评论。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../ccxxxx_5F00_usb_5F00_cdc.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我不确定这意味着什么。 您的客户想要做什么?

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../USB-Test_2D00_CC2544.docx

    您好、Fredrik、  

     

    我的客户正在使用 TI CC2544、无法通过  Microsoft Win7的 WHQL 测试。

      Microsoft Win7的 WHQL 测试的错误消息是:

       驱动程序的 InfVerif 失败。 部分日志:Error 1203 in ccxxxx_usb_cdc.inf, line 49: Section [fakememcopyfilesection] not found。

      电源  ccxxxx_usb_cdc.inf 来自 BLE-CC254x-1.5.0.16

     

    请帮助检查 TI 是否可以为错误消息提供一些建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    在网上进行一些搜索时、这似乎是这些类型的驱动程序在迁移到更新的 Windows 版本时的常见问题。 例如:

    https://social.msdn.microsoft.com/Forums/windowsdesktop/en-US/0d1632e9-8e24-4ecf-a58c-edf0ad4496dd/fakemodemcopyfilesection-not-defined?forum=whck

     不确定这是我们可以帮助解决的问题、我可以验证添加空段会使错误消失、但我无法评论这是否会以任何方式影响器件的功能。 客户必须设置其驱动程序并进行测试、我假设他们最后仍需要为最终产品创建自己的 INF 文件